This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4951:SPICE 模型

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4951, LM4951A, LM4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1485031/lm4951-spice-model

器件型号:LM4951
主题中讨论的其他器件:LM4950

工具与软件:

您好!

我想下载 lm4951和 lm4951A spice 模型进行仿真。

我在 TI 网站和 pspice 库中找不到该文件。

我可以从哪里获得它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有适用于这些器件的 pspice 模型。  

    对这种不礼貌的行为道歉!  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有适用于 LM4950或 其他类似元件的 Spice 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不相信我们会这样做、但让我再次与同事核实并与您联系。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    检查后、我们没有任何类似元件的 SPICE 模型。 对于给您带来的不便、我们深表歉意。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的检查并告知我。

    谢谢、