This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:LTSpice XVII 错误

Guru**** 2590090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3886, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1488896/lm3886-ltspice-xvii-errors

器件型号:LM3886
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

我‘m 使用 LM3886.lib 来模拟 LM3886。 原理图来自数据表。 当我运行仿真时、错误日志会告诉我:

错误:节点 U1:11悬空并连接到电流源 G:U1:U2:R1

错误:节点 U1:U_TF:VP1悬空并连接到当前源 G:U1:U_TF:P1

错误:节点 U1:U_TF:VP2悬空并连接到电流源 G:U1:U_TF:P2

错误:节点 U1:U_TF:VP3悬空并连接到电流源 G:U1:U_TF:P3

错误:节点 U1:U_TF:VP4悬空并连接到电流源 G:U1:U_TF:P4

错误:节点 U1:U_TF:VZ1悬空并连接到电流源 G:U1:U_TF:Z1

错误:节点 U1:U_TF:VZ2悬空并连接到电流源 G:U1:U_TF:Z2

错误:节点 U1:U_TF:VZ3悬空并连接到电流源 G:U1:U_TF:Z3

错误:节点 U1:U_TF:VZ4悬空并连接到电流源 G:U1:U_TF:Z4

错误:节点 U1:17悬空并连接到电流源 G:U1:U_TF:Z5

我n‘t 某些东西连接不正确、但我无法确定是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald:

    我无法解决 LTSpice 相关问题、不知道问题可能是什么。  您可以在 TINA-TI 或 PSpice 中改用该模型。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师