This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:不成组写入的副作用

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1488138/tas6584-q1-unganged-write-side-effect

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

客户对 EQ 和直流阻断滤波器设置使用了未更改的写入。

如果他们不断地对未成规的书写内容进行强化、是否会有任何副作用? (例如、book0 page0设置并不适用于每个通道或其他通道)

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kento,

    最好在以取消选通模式写入器件后将 DSP 组合在一起。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg:

    当他们仅在取消角度模式下使用 Book 0、Page 0时、是否会有任何副作用?

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kento

    无副作用、并且不成组模式应该是典型的使用。