This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:TAS1020BPFB 的替代器件

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1488065/tas2110-replacement-of-tas1020bpfb

器件型号:TAS2110

工具与软件:

尊敬的 TI:

应用程序了  TAS1020BPFB 我的项目中使用 IC、但这个 IC 是 已淘汰

您可以建议我更换此 IC 吗?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。  

    我先确认您一直使用的器件。 是 TAS1020还是 TAS2110? 此线程似乎链接到了 TAS2110 (音频放大器)、但您提到了 TAS1020 (USB 控制器)。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的答复。

    抱歉、我使用的是 TAS1020 (USB 控制器)。

    请建议我更换 TAS1020 (USB 控制器)、因为 IC 已停产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    感谢您的澄清!  

    该主题已路由至音频放大器团队、因此、让我将该主题移至正确的团队、他们可以在此处提供建议。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    对于给您带来的不便、我们深表歉意。 我们对此器件没有替代建议。  

    在我们的音频团队中、我们也将 TAS1020用于各种 EVM、但由于 器件淘汰了我们改用 XMOS 控制器。

    此致、
    悉尼诺斯卡特