This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48560:LM48560TL/NOPB 的 Theta JB 和 JC

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1489423/lm48560-theta-jb-and-jc-of-lm48560tl-nopb

器件型号:LM48560

工具与软件:

您好!

我们需要以下信息进行热分析:

  1. Theta JB (结至电路板的电阻)(摄氏度/瓦)
  2. Theta JC (结至外壳的电阻)、以 degC/W 为单位

有没有可用于 LM48560TL/NOPB 的任何相关信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juwin、

    我唯一能找到的与热相关的数字是 55 °C/W 的 θ JA。
    然后、数据表中给出了一个注释:"最大功率耗散必须在高温下降低、并由 TJMAX (θJA Δ T)和环境温度 TA 决定。 允许的最大功率耗散为 PDMAX =(TJMAX–TA)/θJA μ A 或绝对最大额定值中给出的、以较低者为准。"

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师