This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:何时会报告直流故障?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1489798/tas6424e-q1-when-will-dc-fault-be-reported

器件型号:TAS6424E-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户断开了所有4个扬声器的连接、然后所有4个通道都可以报告断路。 但无法报告直流故障。

我还没有找到任何直流故障/直流检测说明、您能帮助回答哪种情况会报告直流故障吗?

BRS、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsh:

    您正在查看的直流故障是直流偏移故障。  这将指示放大器中的直流失调电压。  要对此进行测试、您需要绕过寄存器0x01中的高通滤波器、并提供直流数字信号来触发直流偏移。  这与直流负载诊断不同。

    此致、
    Gregg Scott