This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5242:禁用内部高通滤波器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5242, TAA5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1489223/taa5242-disable-the-internal-high-pass-filter

器件型号:TAA5242
Thread 中讨论的其他器件: TAA5212

工具与软件:

您好!

我的客户有以下问题- 是否可以完全禁用 TAA5242或 TAA5212中的内部高通滤波器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abi:

    TAA5242无法卸下过滤器。 最低的选项是1Hz 截止频率。

    TAA5212可以通过 将高通滤波器模式更改为"可编程"来移除滤波器。 在此模式下、默认系数用于全通滤波器。 这样可以有效地去除滤波器。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!