This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1781:PCM1781 IBIS 模型

Guru**** 2538020 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1795, PCM1742, PCM1789, PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1488107/pcm1781-pcm1781-ibis-model

器件型号:PCM1781
Thread 中讨论的其他器件:PCM1789PCM5242、PCM1795、PCM1742

工具与软件:

您好、TI E2E

是否可以为以下组件获取 IBIS 模型?

如果不可用、您能否告诉我一个合适的替代车型?

商品名称:D/A converter

制造商器件型号:PCM1781DBQR

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、此器件没有 IBIS 模型。 但是、其姊妹部件 PCM1789有一个 IBIS 模型。 它应该足够接近。 您可以从产品页面下载它。

    如果您想比较 IBIS 模型的不同器件、请参阅。  具有 ibis 型号的其他2通道部件很少有 :

    PCM5242  、PCM1795、 PCM1742 。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最初没有 在我的帖子中键入 PCM1789。 我添加了它、但我在这里 再次明确给出了它。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Arash。

    感谢您的答复。
    如果您有任何其他问题、我会确认。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    Arash