This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:驱动程序支持

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1487583/tlv320adc6140-driver-support

器件型号:TLV320ADC6140

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在寻找演示(用于常见 MCU 或 DSP 的软件驱动程序 )、但我们只能在 TI.com 中找到 Linux 驱动程序。 我们是否为客户提供更多驱动器选项? 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    我们的专家今天在印度度假。 他们将在星期一回来。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    除了 Linux 驱动程序、产品文件夹还包含 C 源代码头文件。

    如果能满足您的要求、您可以进行相同的检查。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    我们是否有更详细的 C 源驱动器? TLV320ADCx140 C 源标题仅包括头文件和寄存器地址。 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    我不是很清楚更详细的 C 驱动器有哪些要求、您能帮助说明一下吗?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan