This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:使用 TAS5822M 驱动程序的演示代码

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1488075/tas5822m-demo-code-to-use-tas5822m-driver

器件型号:TAS5822M

工具与软件:

您能给我提供 tas5822m 驱动程序的演示代码吗?

我们将使用该芯片。

以及  PurePath Console 和 ppc3_platform_winInstaller 的工具。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chenchen

    您可以参考该链接

    https://git.ti.com/cgit/lpaa-android-drivers/tasdevice-linux-driver/tree/

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好

    如您所知、不同的操作系统需要不同的 tas5822驱动程序、请告诉我您使用的是哪种操作系统、Linux/Android。 ROTS 或 Windows。 与您共享的 tasdevice 现在仅适用于 Linux/Android 操作系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 ,

    感谢您的答复、

    操作系统是 Windows。

    我的 TI 帐户是: Joyce.Chen@eastech.com

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我们还没有 Windows 驱动程序。 它将由客户开发。 只有 ref 是 PPC3工具中的寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的答复!

    我需要 PPC3工具的安装包才能在 Windows 中安装、并需要帐户批准。

    而其他一些、Tas5822m 驱动程序可以在 PPC3工具中进行仿真吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PPC3工具是 USB 音频驱动程序。 如您所知、tas5822通常通过 i2c 或 SPI 连接到控制器、因此驱动程序与 USB 音频驱动程序大不相同。  我需要更多输入:

    1. 什么硬件平台、英特尔、AMD 或其他?
    2. 操作系统、WIN 10、WIN PE、WIN 11或其它?
    3. 什么硬件连接、EC 连接或 portclass arch?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请从以下链接应用 ppc3 GUI。 然后我们可以批准使用 GUI 的访问。

    https://www.ti.com/drr/opn/TAS5822M-SW

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的答复!

    详细信息如下:

    1. 硬件平台:Airoha BT ab1565。
    2. 操作系统:Win 10.
    3. 如图所示。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否确定在 Airroha BT 内运行 Win10?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、 ROTS 在 Airroha BT 内运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 RTOS、PPC3工具可生成适用于 RTOS 的示例 tas5822M 驱动程序代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

    感谢您的答复。

    我的访问被拒绝、我怎么能得到它?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、我如何才能获得 PPC3工具?

    我的访问被拒绝。

    谢谢!