This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA3040EVM-PDK:登录和使用时无访问权限。

Guru**** 2366030 points
Other Parts Discussed in Thread: TAA3040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1485941/taa3040evm-pdk-no-access-when-logged-in-and-used

器件型号:TAA3040EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件:TAA3040

工具与软件:

嗨、团队:

使用该软件登录不允许访问该软件。
如果我注销、我就可以访问该软件。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第二次登录是 PPC3 GUI 的已知问题/错误、可让应用可用。 请监视要解决的 PPC3版本更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Douglas、

    更新 PPC3并不能解决此问题。
    有什么解决方案吗?
    另外、页面上说3.2.0是最新版本、但当我从 PPC3下载并检查版本时、它是3.2.1。
    最新版本是什么?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    请卸载并重新安装 PPC3应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Douglas、

    我试过,但结果是一样的。
    在之前和新安装的状态下都是相同的、但我必须手动安装 TAA3040应用程序、因为它未出现在可用的 EVM 应用程序中。
    这是原因吗?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳山:

    已知您必须手动安装该应用。 我们正在为自动检测应用程序进行修复。 在当前状态下、登录功能与我们的审批软件断开连接、因此它是冗余的。 我建议不要登录。

    去年还进行了回滚、因此标签可能不正确。 如果您直接从 TI.com 下载、那么这是正确的版本。

    手动安装应用程序且未登录是否可以解决问题?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Douglas、

    是的、如果我没有登录、我现在可以使用它。
    您的意思是、我现在必须在没有登录的情况下使用它。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。