This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110EVM-U:TLV320AIC3110EVM-U

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1488016/tlv320aic3110evm-u-tlv320aic3110evm-u

器件型号:TLV320AIC3110EVM-U

工具与软件:

您好、先生、

实际上、我正在尝试作为其中的一部分验证我的 I2S、我正在尝试将我的 CPU 连接到音频编解码器、并尝试播放正弦波、并使用 I2C 在录制模式下配置编解码器、以便编解码器接收音频样本、在我启用 I2S 后、我可以从编解码器在 I2S 侧接收样本、但我没有获取任何样本。 我遵循了编解码器文件夹中的 AIC3110_init 配置来在记录模式下进行配置。 那么、您能帮助我建议录制模式下的工作配置、以及我如何继续这样做吗

谢谢。此致、
Geetha。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geetha:

    都刻录在 EVM 上、对吧? EVM 是否出现在 Windows 设备管理器中、板上的两个橙色 LED 是否亮起、以及编解码器控制 GUI 是否显示您已建立与 EVM 的连接?

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、
     
    我不是在 EVM 上进行排序、我是在我的 FPGA 上自己进行。 当我播放音频并将插孔连接到 CPU 的编解码器时。 配置编解码器和播放后、样本在 I2S 接收缓冲区上收集并存储在存储器中。 这是我做的。

    谢谢。此致、
    Geetha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geetha:

    您已经将 EVM 连接到 FPGA 了吗? 所有电源是否正确输送、I2C 是否已确认处于跟踪状态?

    我建议在 PC 上尝试由 GUI 控制的 EVM。 仔细检查软件设置是否正确会更容易。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    否、我尚未将任何 EVM 连接到 FPGA、我已经编写了一个代码、并将其转储到 FPGA 中、然后通过 google 播放歌曲、并通过 JACK 引脚连接到 FPGA。


    谢谢。此致、
    Geetha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geetha。

    这个系统中没有 EVM? 我不知道、因为这是您在标题中列出的器件型号。

    如果没有 EVM、编解码器器件如何与 FPGA 连接? 方框图或直观视图可以帮助我更好地了解相关设置。

    谢谢!
    Jeff McPherson