This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:如何使用 HFP 降低噪声

Guru**** 2814825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1485290/tlv320aic3204-how-to-reduce-the-noise-using-hfp

器件型号:TLV320AIC3204

工具与软件:

尊敬的 TI

e2e.ti.com/.../audio_5F00_test_5F00_from_5F00_tlv_2D00_HFP.wav

e2e.ti.com/.../asound.state_5F00_V1_5F00_3.txt

请找到附加的音频和 asound.astate  

有这么多的背景噪音,是可以用 HFP 设置来完善它的  

请提供帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitin:

    听起来输入音量很低。 您可以通过调整 PGA 增益或音量来更改此设置。  

    在系统图中可以看到、PGA 是输入首先到达的放大器、其增益范围为0dB 至47.5dB。 您将"PGA Level Volume"设置成了0、表明输入上没有增益。 您还可以使用 astate 中的"ADC Level Volume"控件来设置 ADC 的数字音量、这可以设置为-12dB 到+20dB 的数字音量。 我建议将 PGA 电平设置为与您的麦克风输入电压电平相对应的合理值、然后使用 ADC 电平音量和数字 ADC 音量对音量进行微调。 我看到 ADC 电平音量上升到57、接近看起来的最大值、如果可以、请查看是否可以提高 PGA 音量。
    此致!
    MIR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这是关于背景噪音。

    请找到更新的声音状态和音频,有太多的背景噪音  

    e2e.ti.com/.../asound.state_5F00_hfp.txt

    e2e.ti.com/.../audio_5F00_test_5F00_from_5F00_tlv_2D00_HPF_2D00_v1_5F00_32le.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请听这种声音 ,你可以看到风的噪音存在  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitin:

    您在这里做了哪些更改? 它听起来更响亮、但我听到背景噪音。 这也可能是由于您的麦克风导致的、它的物理范围可能较宽、音频正在拾取、所以它会拾取大量背景噪声、或者与拍摄对象距离不够近。 编码解码器不一定能解决背景噪声问题、而麦克风布局可能会更好。 您可能还需要将输入阻抗从10k Ω 增加至20k Ω 或40k Ω、以查看这是否有帮助... 这是我能想到的唯一硬件方面的情况、即您可以更改编解码器本身。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    感谢你这么多,我们将尝试这与更新的机械 环境.. 目前、我们禁用了扬声器、并再次录制了语音、效果得到了很大改善