This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:音频-内部论坛

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1488660/tas6584-q1-audio---internal-forum

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

您能否 通过测量 EVM 或 MST 板来提供 Vbat 和 PVDD = 6V 时 IDVDD、IPVDD、IVBATT 值的典型值?

条件1:BATT = 6V、PVDD = 6V、PWM = 480kHz 设置、全通道 Hi-Z

条件2:BATT = 6V、PVDD = 6V、PWM = 480kHz 设置、2通道 Hi-Z、2通道播放、无音频输入

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kento,

    这不是数据表规格。  我将测量一个器件。

    我可以问、为什么是6V?  这是45V 器件、6V 接近其最小值。  对于该电压、可能有更好的器件。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg:

    汽车 OEM (宝马)需要提供此电压的典型值。 他们可以考虑小输出时无升压的最小电压情况。 仅测量1~3个就可以接受。

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kento

     仍请发送电子邮件至 Kevin、并与他讨论日程安排。 谢谢。