This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2901:PCM2901 -工作温度

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1490940/pcm2901-pcm2901---operating-temperature

器件型号:PCM2901

工具与软件:

对于 PCM2901、有关工作温度范围的信息有歧义。

什么是有效的

a)产品详细信息 https://www.ti.com/product/PCM2901 或中声明的0..70°C

B)-25。数据表中声明的+85°C

谢谢您的澄清!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reto:

    如果存在冲突、请始终遵守数据表。 我们将更正拼写错误。

    谢谢!
    Jeff McPherson