This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:放大器配置为线路驱动器模式、增益配置不清晰

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1490824/tpa6304-q1-amplifier-is-configured-for-line-driver-mode-gain-configuration-is-not-clear

器件型号:TPA6304-Q1

工具与软件:

您好!

您的输入与线路驱动模式相关、能够将放大器配置为线路驱动模式、在线路驱动器模式下驱动放大器的增益设置是多少?

我们需要为媒体输入输入输入输入4.2VRMS、为非媒体输入输入输入输入2VRMS。 您能否分别共享驱动4.2 VRMS 和2 VRMS 所需的 DB 设置?

此致、

Rajeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享内部放大器的增益设置、以便我们可以获得4.2VRMS (用于将媒体输入馈送到外部放大器)和2VRMS (用于非媒体音频)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajeev

    放大器的输入信号电平是多少?

    此致、
    Gregg Scott