This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:输入到输出功能延迟

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1488815/pcm2900c-input-to-output-functional-delay

器件型号:PCM2900C
Thread:PCM2900中讨论的其他部件

工具与软件:

您好!

我们的客户正在寻找 USB 音频类编解码器、那么 PCM2900就是其中一种候选方案。 但是、他需要具有快速输入到输出功能转换时间的器件。

您能否告诉我们、PCM2900输入到输出功能延迟时间或信号处理时间是多少。

如果您有更快的编解码器或 PCM2900的后继产品、请告知我们。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    ADC 和 DAC 中的延迟通常由路径中的数字滤波器决定、它是采样率的函数、因此在数据表中会出现8/fs 或17/fs 等情况。

    您可以在以下链接中找到我们的 USB 编解码器列表。 如您所见、PCM29xx 是唯一 具有 USB 的编解码器系列、因此它们具有相同的延迟。

    https://www.ti.com/audio-ic/converters/usb/products.html

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。

    我们查看了数据表后、指定了 ADC 数字滤波器延迟时间(典型值为17.4fs)的延迟时间。 您能不能告诉我们这个数字是怎么得到的? 该数字是否也包含延迟时间(滤波器延迟除外)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此数字来自设计本身 、是数字滤波器本身的延迟、没有最大值或最小值 这是您需要考虑的唯一延迟。

    此致、

    Arash