This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424R-Q1:PVDD/VBAT 电源的 PI LC 滤波器设计要求

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1490083/tas6424r-q1-pi-lc-filter-design-requirement-for-pvdd-vbat-power-supply

器件型号:TAS6424R-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家

我 想评估 TAS6424R PVDD/VBAT 电源的 π 型 LC 滤波器设计、现在 希望 TI 帮助我 评估 PVDD/VBAT 的 π 型 LC 滤波器设计?

π 型 LC 滤波器应 满足 CISPR 25 4类要求、如何评估 π 型 LC 滤波器的正确电感值和正确电容值?

用例: 一个 PCB 板上14个 TAS6424R 芯片、4 Ω 负载下每通道的输出功率为25W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、来自 Yujiao

      根据我们的测试、π 型滤波器 只会影响极低频带的 EMC 结果、它的参数并不是很重要。 客户可以遵循我们的 EMC 电路板设计、如下所示。

     电感器可以使用大约1uH。