This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:TAS6584功率输出和多通道放大器配置查询

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1488097/tas6584-q1-tas6584-power-output-and-multi-channel-amplifier-configuration-inquiry

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

您好!

在 PVDD = 45V 且4Ω 负载的情况下、TAS6584能否在5分钟内输出200W + 200W (PBTL)? 此外、在哪里可以找到 PBTL 的效率曲线?

如果我设计一个每通道200W 的5通道放大器、那种配置更合适:BTL 中2个 IC、PBTL 中3个 IC

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MOTOTW

    [报价 userid="369857" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1488097/tas6584-q1-tas6584-power-output-and-multi-channel-amplifier-configuration-inquiry "]在4Ω 负载为 PVDD = 45V 时、TAS6584是否能够在5分钟内输出200W + 200W (PBTL)? [报价]

    不太可能、这不是散热问题、您提到的情况是不可能的。

    PBTL 可以提供更大的电流、用于2 Ω 等小阻性负载。 但是、如果您的负载值很大、限制不是来自电流、而是来自电压。  

    IC 无法升高电压、因为您提供的是45V、最大输出可能是45V 峰值正弦波。 4 Ω 负载时只有250W。 PBTL 无法提高它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表所示、PBTL 每通道能够输出238W @ 4 Ω

    是否可以在一个 TAS6584 IC 中为2个通道输出200W?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MOTOTW

     我明白了。  这是两个独立的 PBTL 和200W。 这没什么需要担心的。 在 EVM 散热情况下、也没问题、支持5分钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好影子他,

    感谢您提供的信息。

    我还有一个问题、 如果要设计一个每通道200W 的5通道放大器、哪种配置更合适:BTL 中有2个 IC、PBTL 中有3个 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MOTOTW

     如果 BTL、一个通道需要输出200W、恐怕会触发 OC。 在 PBTL 中使用3个 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以知道在哪里可以找到 PBTL 配置的效率图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MOTOTW

     使用的 PBTL 4 Ω 电阻具有与 BTL 8 Ω 电阻几乎相同的效率。 使用以下数据