This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563跳线设置

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1490200/tas2563-tas2563-jumper-setting

器件型号:TAS2563

工具与软件:

可能与之相关的人员

   我使用的是 TI 的新型 TAS2563 EVM。 感谢您的帮助!

   但是、我看到新 EVM 上的跳线默认值与我们上次讨论的不同(下图中)。 我应遵循哪种设置?

   谢谢。

                

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    照片如下:

    https://imgur.com/cGm6YPC.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Paul、  

    如果同时在板上运行两个 TAS2563EVM 单元、请确保单元1和2的所有电源线均已连接。 这包括 VDD、IOVDD 和 VBAT。 GPIO 选择应水平连接、而不是垂直连接。 如果一次使用两个单位、请确保两个单位的 ADDR 选择不同。 TAS2563的默认 ADDR 为 X98。

    如果 EVM 上只有一个单元正在使用、请断开电源线与另一个单元的连接、您可以使 ADDR 选择4个值中的任何一个。

    图像:

    -------------------------------------------------------

    GPIO 选择布局和原理图

    此致、

    Ore.