This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:PPC3上的 CFG 导入

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1489537/tas2563-cfg-import-on-ppc3

器件型号:TAS2563

工具与软件:

您好!

我们丢失了用于配置的.ppc3文件。 是否可以将输出配置文件导入 PurePath 控制台应用程序? 我们需要在 ROM 模式中进行一些更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在还不清楚问题是什么。 您是否正在尝试在工作 IC 上记录当前配置?

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们目前有.cfg 和.h 类型的配置文件 我们如何在 PurePath 控制台应用程序中更改该配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bayram、  

    如果您有.h 文件、则可以将其粘贴到 i2c i/o 窗口中并进行编辑。 编辑完成后点击"执行"。

    此致、

    Ore.