This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:PurePath 控制台在扬声器温度测量期间崩溃

Guru**** 2524560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1489986/tas2781-purepath-console-crashes-during-speaker-temperature-measurement

器件型号:TAS2781

工具与软件:

您好!

我正在尝试将 PurePath Console 3与 TAS2781插件配合使用、但每次尝试测量扬声器时、程序都会在播放音调时崩溃、从而在温度测量期间使扬声器升温。 我为 Xmax 输入什么值都无关紧要、它每次都会崩溃。

我使用的是 v3.0.1-betr.20、因此我安装了 v3.2.1、但现在它根本不会进入扬声器测量模式、仅显示虚拟测量! 此外、当我启动它时它会抱怨、

"您有不同版本的 EVM -支持的硬件 ID:FWIDTAS2781EVM-REVA

我如何得到这个东西来做有用的事情???

整个过程是一个令人沮丧的练习!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚在另一台 PC 上重新安装了 v3.2.1、但仍收到"不同版本 EVM "警告、而且似乎无法进入扬声器测量模式。

    如何将此操作返回到扬声器测量模式????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Douglas、  

    v3.2.1版本需要智能放大器学习板硬件来进行扬声器特性评估。 因此 GUI 不会显示特性评估工具。在 Beta.20版本中、我们已淘汰了学习板、仅需要 EVM。 对于您的情况,我认为 Beta 20应该使用的版本。  

    您可以尝试一些方法来帮助提高扬声器特性评估过程的稳健性吗?

    • 您是否可以首先确保您具有本文档中所述的所有设置?e2e.ti.com/.../TAS2781_5F00_Driver_5F00_setup_5F00_guide.pdf
    • 您可以关闭任何其他可能控制该 EVM 的应用程序吗? 比如媒体播放器或 DAW 软件?
    • 您能否确保 EVM 的 USB 电缆直接连接到 PC? 请去掉任何 USB 集线器或类似设备。  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    我再次尝试在另一台 PC 上使用 Beta .20、并使扬声器测量部分正常工作、而不会崩溃、因此我想这可以解决我眼前的问题。 电脑崩溃没有其他任何东西运行,并通过 USB 直接连接,所以我不知道问题是什么。

    谢谢!

    ——道格拉斯