This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5212:TAD5212放大器;TAC5212:100kHz 带宽?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1791A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1489876/tad5212-tad5212-tac5212-100khz-bandwidth

器件型号:TAD5212
Thread 中讨论的其他器件:PCM1791A

工具与软件:

我还在看这些 IC 很久以前,当时他们还在"预览"。

我对他们超级感兴趣、因为他们提到了100kHz 通带模式。

现在、我不再在数据表中这样做了。 我假设已确定100kHz 是不可能的、或者发生了什么情况?

如果有可能、请务必告知我。 我将以744kHz 运行、需要100kHz 通带。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、在标准音频下、带宽可高达~100k、但这取决于使用的滤波器以及采样率。 我不确定744kHz 是多少、但它应该在此处列出的这些值附近。 我要等到下周才能查看744kHz 的带宽是多少、但如果您愿意、我可以回答! 您的 BCLK 是什么?

    抽取滤波器:

    线性相位192k:.223*fs = 42.8k
    线性相位384k:.227*fs = 85.63k
    线性相位768k:.121*fs = 92.93k
    低延迟192k:0.456*FS = 87.55k
    超低延迟192k:.456*fs = 87.55k

    内插滤波器:

    线性相位192k:0.258*fs = 49.54k  
    线性相位384k:0.258*fs = 99.07k  
    线性相位768k:0.153*fs = 117.5k  
    低延迟192k:.452*fs = 86.78k
    超低延迟192k:0.463*fs = 88.9k

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MIR、

    感谢您的答复。 在本例中、我只 看 DAC、那么内插滤波器是否是唯一的限制因素?
    如果是、这看起来很有希望。

    使用23.8141MHz 的 BCLK 时、确切的 FS 为744.192。
    我目前正在"外部滤波器模式"下使用 PCM1791A 来"欺骗"它、使其能够用于上述 FS 并实现100kHz 带宽。
    以这种方式运行时、在100kHz 带宽上的 THD 并不是最佳选择。
    我认为 TAx5212在本例中的工作效果会好得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、内插滤波器就是您要寻找的滤波器! 很抱歉、我复制并粘贴了以前关于编解码器的答案。 我们必须检查此采样率、以确保带宽约为100kHz、正如您看到的、768kHz 的带宽高于100k。 可能需要几天时间才能确认、但一旦我们确认、我可以在此处进行检查和更新。

    此致!
    MIR