This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557EVM:疑问

Guru**** 2926870 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2557EVM, TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1442879/tas2557evm-queries

器件型号:TAS2557EVM
Thread 中讨论的其他器件: TAS2557

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户正在 使用 TAS2557、对 TAS2557EVM 有以下疑问。

  1. 是否可以在不描述扬声器特征的情况下使用 EQ 和其他工具?
  2. 为什么我在电压表或能量计中看不到数据?
  3. 如何提高扬声器的音量?
  4. 在 PPC3中将设置更改为"RIGHT"、"LEFT"或"RIGHT+LEFT/2"后、声音输出似乎没有差异。
  5. DRC 中的压缩对声音没有任何影响。

此致、Shinu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinu:

    我将对下面的每个问题添加一些评论:

    1. 是否可以在不描述扬声器特征的情况下使用 EQ 和其他工具?
      1. 内部温度传感器。 如果您不需要扬声器的特征、我假设您不需要扬声器保护、在这种情况下、您可以将偏移(Xmax)和温度(Tmax)保护限值设置为最大值(分别为10mm 和1000°C)。 然后您可以正常配置 EQ 和其他功能。
    2. 为什么我在电压表或能量计中看不到数据?
      1. 您能详细说明一下吗? 这些仪表是什么或在哪里?
    3. 如何提高扬声器的音量?
      1. 如果您在调优模式下使用默认设置进行测试、则扬声器保护可能会不必要地限制输出。 如上面(1)所述、可以放宽保护限制、这样应该可以让放大器达到更高的功率级别。
    4. 在 PPC3中将设置更改为"RIGHT"、"LEFT"或"RIGHT+LEFT/2"后、声音输出似乎没有差异。
      1. 此处的差异还取决于用于测试的音频文件。 音频文件应具有不同的左右声道数据。
    5. DRC 中的压缩对声音没有任何影响。
      1. 您如何测试 DRC 效应? 如果您要在较高振幅区域上设置 DRC 压缩、则应该会看到不同的输入电平彼此越来越接近、类似于此图: TAS2563调优指南(修订版 A)

    此致、
    伊万· 萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我保留了建议的保护限制、是否有其他方法可以提高扬声器的音量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakshi:

    我不清楚放大器是否限制了功率或者放大器的最大功率是否足够。 您是否可以尝试在 ROM 模式下配置设备以消除所有限制并查看卷是否适合您? 为此、请使用 PPC3 -> TAS2557 APP ->测试和测量->单击 ROM 模式1或2:

    此致、
    伊万· 萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢伊凡,我可以通过改变保护限制来提高音量。
    您能详细介绍一下 ROM 模式吗、ROM1和 ROM 2有何不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakshi:

    ROM 模式2仍然具有 IV 检测功能、而 ROM 模式1是最简单的模式、IV 检测不可用。
    您可以参阅数据表中的第9.3.19.5.1节和第9.3.19.5.1节 : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas2557.pdf#page=29

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  
    我是音频工程新手,到目前为止我一直在播放音频通过上传它在 PPC3中,现在我想直接给输入到 TAS2557的 I2S 引脚,我可以播放这样的音频吗 ?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakshi:

    EVM 用作声卡、因此您实际上可以在 Windows 设置中选择它作为默认播放设备、然后使用任何其他软件来播放音频、如媒体播放器或 Web 浏览器。

    或者、如果您有带 I2S 接口的外部音频源、则可以遵循用户指南第6.1.2节: https://www.ti.com/lit/ug/slou461/slou461.pdf#page=10中所述的设置

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,我还没有做 I2S 连接将尝试这个,并返回给你。  
    此外、我通过在 VBAT1 (J2)上连接外部电源来测量扬声器输出端的电流、但流经扬声器输出端的电流非常低。 限制电流的方法是什么? 为什么我没有获得最佳功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakshi:

    您能评论一下您使用的是调优模式还是 ROM 模式吗?
    (回到我一个月前的评论: (+) TAS2557EVM:查询-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛)

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在使用调谐模式、因为我想在"调谐和音频处理"一节中集成一些滤波器、一旦我将模式更改为 ROM1或 ROM 2 、音频质量就不是调谐模式中的质量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakshi:  

    由于与工作有关的差旅、回复将略有延迟。 感谢您的耐心等待!

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakshi:

    明白了、您是否按照我在第一个回复此主题时所建议的那样更改了保护限制?:

    TAS2557EVM:查询-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan 电路板有一些问题、好像我们对一些 IC 短路、我们正在等待另外一块电路板。 另外、我 之前已经按照建议更改了保护限值、这样确实提高了音量、但低于我们需要的 db 值。 还有什么其他因素可能会限制功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakshi:

    请分享扬声器输出波形的捕获、使用低通滤波器有助于检查是否存在任何削波或类似问题。 可以在负载处获得多少功率、需要多少功率?

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!  

    谢谢您的回答、正如我之前提到的、我正在等待电路板、一旦我拿到电路板、我将执行上述测试并发送捕获结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    1. 您要求  在控制台中实现低通滤波器?   
    2. 我想通过从器件捕获模拟信号来播放实时音频、我要将 Raspberry PI 5与 EVM 连接、因此我必须连接 I2C 和 I2S。
      • 能否使用 USB 和 I2S 在外部连接 I2C?
      • 如果我从外部连接这两个连接器、我必须把 J27移除。 电路板上还有什么其他变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakshi:

    1. 我的意思是使用 RC 或 LC 低通滤波器、使 D 类信号看起来像模拟信号、而不是开关方波信号。
    2. 您可以使用 USB-GUI 和外部 I2S 的 I2C。 对于外部 I2S、您可参考用户指南第10页: https://www.ti.com/lit/ug/slou461/slou461.pdf#page=10
      1. 如果您还想使用外部 I2C 进行测试、则应移除 J19和 J20、并使用中间引脚(引脚2)连接放大器。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!  

    我的 EVM 未作为 USB 音频设备进行枚举。 蓝色 LED 灯不亮、 设备管理器将 EVM 识别为未知设备。  此 EVM 可能有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakshi:

    您以前是否成功使用过此 EVM?
    请分享该板的图片、我们应检查您的跳线设置及其供电方式。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨伊凡,是的,是的,我是正常使用它,第二天我意识到它不连接到我的笔记本电脑。  
    我已检查所有电源(5V、3.3V、1.8V)、它们都正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakshi:

    我假设您还尝试了不同的 USB 电缆、不同的端口和不同的 PC?

    不清楚什么地方可能出错、电路板可能损坏了?

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!
    是的、 我尝试过不同的端口、电缆和 PC。 这是一款非常新的电路板、我们只使用它连接到外部扬声器以及使用 PPC3播放音频。 我最初怀疑是 EEPROM 复位问题、并尝试了此[链接]中概述的步骤、但电路板似乎仍未连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakshi:

    将电路板连接到 USB 时、您在设备管理器上看到有什么变化吗?
    我还会使用示波器检查电路板周围的信号、例如 I2C 和 I2S、然后查看这些信号是否可以正常工作。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我将 USB 设置为 DFUSB、无其他更改、还可以看到 I2S 时钟信号、并且两个 I2C 引脚都为高电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakshi:

    在 EVM 未上电并断开连接的情况下、您可以检查 SDA 和 SCL 引脚之间的阻抗吗? 也许板上有东西将这些引脚短接在一起、这会始终检测到 USB 控制器、就像 DFUSB 一样。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!  
    SDA - 12.26k 和 SCL - 12.22k、当我按下 RESET 时可以看到 I2C 时钟信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakshi:

    按照说明对固件重新编程时、请确保短接 SDA 和 SCL 线路、等待几秒钟、然后移除短路、然后继续执行其余步骤。

    我不知道该怎么说。"

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师