This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:放大器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1474983/tas2563-amplifer

器件型号:TAS2563

工具与软件:

我们公司专注于 AR 和 VR 眼镜。 我们在最新的 AR 眼镜设计中使用了 TAS2563放大器、我附上该设计供您参考。 如果您能验证设计并告知我们是否需要进行任何修改、我们将不胜感激。 您在这方面的专业知识将对我们非常宝贵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Priyanka、

    以下是我对该原理图的评论:

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 在 TAS2563放大器参考原理图中、在 VBAT 和 VBST 之间连接了一个肖特基二极管。 它的用途是什么? 请确认我们是否应将其纳入设计。

    https://ibb.co/Ng9trYC7

    2.如果 PDMCLK 管脚没有被使用,我们该怎么办?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Priyanka、

    产品页上的 pdf 文档解释了二极管的使用、其中讨论了如何使用外部 pvdd 电源为 IC 供电。 检查第3页。 它是一个可选的二极管、但如果 pvdd 在 VBAT 之前出现、则有助于防止反向电流。  

    Pdmck 和 pdmd 引脚可在不使用时保持悬空。  

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享详细信息。

    在什么情况下会使用 MCLK 引脚? 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    产品页上的 pdf 文档解释了二极管的使用、其中讨论了如何使用外部 pvdd 电源为 IC 供电。 检查第3页。 它是一个可选的二极管、但如果 pvdd 在 VBAT 之前出现、则有助于防止反向电流。

    我们没有找到您建议的基准、请确认 将此二极管放置在原理图中是否更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Priyanka、

    如果器件在主模式下运行且另一个器件可与提供 MCK 的 IC 共享该 MCK、则会出现这种情况。 因此、如果一个系统中有 tas2563主器件和 tas2563从器件、主器件将提供一个可共享的 MCK。  

    查找 tas2563的此 pdf。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望您的心情好。

    关于 PDMCKL 引脚、它接地、而非保持 NC。 这是否会导致任何问题? 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果器件没有 PDMD 输入、则不应导致任何问题。 两者都可以连接到 GND。