工具与软件:
您好!
筛选是我无法理解的、但如果我能够了解需要使用哪些页面和寄存器、那么我可以 尝试一下。
我的电路非常简单、包含一个连接到编解码器 DIN 输入引脚的 PDM 麦克风、音频在 HPL 输出上传输、以便我可以使用耳机收听。 这一切都起作用、编解码器配置为32位@ 48kHz、因此可提供最高质量。 这一切都可以在我键入此消息时正常工作。
现在、我需要帮助的方面涉及我需要查看的寄存器、以便我应用不同类型的滤波器以及可以尝试哪些功能。
使用"TI 双二阶系数计算器"应用程序、我将其设置为48kHz 32位、 这就是点击"Coeff"时向我显示的结果:
文本"*采样率= 48000"
文本"*滤波器1高音架1053 Hz FC -12.0 dB"
文本"* bq:h(z)=(N0+2*N1/z+N2/(Z2))/(-2147483648 - 2*D1/z - D2/(Z2))"
文本"*采用 N0、N1、N2、D1、D2"格式的滤波器系数
文本"* 1O:H (z)=(N0 + N1/z)/(-2147483648 - D1/z)"
文本"*采用 N0、N1、D1"格式的滤波器系数
文本"*过滤器1 BQ"
0x21CEEA89
0xE196EE68
0x1BA2C44A
0x7987D22C
0x8C50D004
我现在正在浏览文档、但应用这些值的页面和寄存器是什么、以便在应用过滤器时能听到耳机的变化?
谢谢!
贝诺伊特