This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5825PEVM-AMPS097:MPS-Gang DLL 问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, DRV5825PEVM-AMPS097

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1488847/drv5825pevm-amps097-mps-gang-dll-problem

器件型号:DRV5825PEVM-AMPS097
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

工具与软件:

尊敬的所有人:

我是 MPS-Gang 编程器的新同事、有一项紧急任务是通过 USB 与设备通信。

我将使用 Visual Studio 2022来开发代码。 我曾尝试将 MPS-Gang.lib 链接到该项目、但也没有得到"未解决的外部符号"编译错误或软件。 三个无效的 dll 访问异常实时。

我希望得到一些支持。

我能否将*。dll 链接到项目并在该项目中调用 头文件包含的函数 如果是、我该怎么做?

如果无法做到、通过 USB 与设备成功通信的解决方案是什么?

提前感谢您的答复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉、我们没有提供可以连接客户软件的接口。

    如何使用 TI 提供的 ppc3? 它可以使用 USB 配置输出放大器。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    同时、添加了接口。 如果界面可用就更好了。

    谢谢、此致、

                      Andras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse!

    我还有其他关于驱动器的问题。

    硬件和软件信息:  

    a.图像处理  

    1.我用相同的二进制文件和相同的设置创建了三个不同的图像。 生成的图像 CRC 并不相同。                      是否正常?

    2.用户应用程序仅使用"long WinAPI MSPGANG_SelectImage (long lImage)"命令在图像之间切换。  

      仅当函数的参数为0时、编程才有效。 如果此参数为1或2 、则函数不返回 错误代码、                  但是"1读取标头 CRC 失败! ERR 17"消息 。  

    3.如果我想使用映像定义的配置、应用程序是否使用其他命令?

    感谢您的支持!

    谢谢、此致、  

                       Andras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Andras

    很抱歉、我不知道您的设置。

    请允许我在内部向我们的团队确认并在下周之前给您回复。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    请查看随附的所有可用工具:

    期待您的回应、

                          Andras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将就此问题向相应的 MSP 团队转发。

    大家好、MSP 团队

    因为我对 MSP 不是很清楚。  

    您能帮助确认这个问题吗?

    Thks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯和杰西,你好!

    我检查了 DRV5825PEVM-AMPS097、发现它不使用 MSP MCU 芯片。 MSP-GANG 用于 MSP MCU 芯片以执行代码下载。 因此、我认为 MSP-GANG 可能无法将代码下载到  DRV5825PEVM-AMPS097中。

    此致、

    Janz Bai