This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:I2C 通信正常工作、但没有音频输出

Guru**** 2927030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1486661/tpa6130a2-i2c-communication-is-worked-properly-but-no-audio-output

器件型号:TPA6130A2

工具与软件:

我具有以下连接、2路输入电源和1路耳机输出。

可以正确地对两个放大器进行编程、寄存器写入/读取正确。 (使用多路复用器将 I2C 连接切换到任一 IC)

2个条件;

  1. 启用两个放大器
  2. 启用任一放大器

I2C 命令发送:

  • 设置不同的音量级别
  • 放大器已启用并取消静音(reg1设置为11000000b、reg2设置为00XXXXXXb)
  • 在禁用模式下、放大器的输出为高阻态(reg1设置为00000000b、reg3设置为00000011b)

遇到问题:

  • HP OUT 没有输出。
  • HP OUT 显示以 GND 为基准的6 Ω 电阻(当两个放大器都设置为高阻态时、它显示高阻态)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否分享有关您的设置的更多信息? 原理图将会很有帮助。 是否有两个放大器连接到一个耳机通道?  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路如数据表中所示、只有两个放大器的输出短接至一个 HP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个放大器应连接到一个耳机通道。 该器件未设计用于此配置。  如果您需要更高的电流、应该使用不同的器件。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还会将单个放大器编程为运行、另一个编程为高阻态。 也没有 HP、

    我切断了共享输出、放大器只能独立工作。

    是否有可使共享输出正常工作的附件设计? 对于此配置、是否推荐使用任何 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    噢、我明白了。  一次仅驱动一个放大器。 将一个器件置于高阻态应该允许此操作。  

    数据表中的"请注意、要使用 HiZ 模式、TPA6130A2必须激活(不处于 SWS 或硬件关断状态)。 此外、一定不能启用输出放大器。" 您能否确认 HiZ 器件是否与上述规格一致?

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经确认即使有一个放大器设置为高阻态、仍没有输出。

    我将设计中的串联输出电容器修改为放大器的所有输出、即使两个放大器都使能、HPout 也会有输出。

    我仍在验证设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、对于此设置、器件应该处于活动状态、但放大器应该处于禁用状态而不是启用状态。 您可以尝试一下吗?

    在寄存器1的位6或位7中放置一个逻辑0 (取决于 TOA6130A2的哪个放大器)以禁用输出放大器。

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要设置 HiZ:         REG1的位6&7为"0"、REG3的位1&0为"1"。

    要启用放大器:  Reg1的位6&7为"1"、reg3的位1&0为"0"。

    我还通过读回寄存器值来验证我的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TPA6130A2器件包含两个放大器。 您似乎是将两个放大器都设置为高阻态并禁用或同时设置为两个非高阻态并启用。 应禁用一个放大器并将其置于高阻态、而另一个放大器则驱动信号。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您误解我的设计了、我使用2个 TPA6130A2 IC 实现2线路输入立体声源、并将输出连接到一个立体声耳机。

    工作条件概念:

    1) 1)启用 line1 IC 后、line2的 IC 输出将设置为 HiZ、其中 HPout 将从 line1获得音频。

    2) 2)当两个 IC 都启用时、HPout 将同时具有两个音频。

    原始设计:

    两个 IC 的立体声输出连接在一起、当任一 IC 启用时、在两种情况下都在 HPOUT 上检测到短路。

    设计更改后:

    如果两个 IC 的立体声输出都与串联输出电容器一起添加、则两个线路源音频都将出现在 HPout 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 配置1是您发现问题的位置。 该配置是否不适用于任一放大器? 我想知道串联电容器是否会增加任何问题。

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有串联输出电容器、在任何情况下都不会有来自任一放大器的音频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以帮助分享高 z 放大器(电容前)、放大器播放音频(电容前)和输出混合(电容后)输出的示波器图像吗?以便我可以进一步分析吗?

    我还想重申、这不是建议的器件配置。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特