This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:机器人声音失真。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1489540/tas2563-distorted-robotic-sound

器件型号:TAS2563

工具与软件:

您好!

目前、我们的部分产品出现声音问题。 声音采用机器人技术并且随机产生。 重新启动器件或轻轻触碰 PCB 有时可以解决该问题、但也会使问题变得更糟。
最初、我们怀疑是硬件问题。 我使用示波器来监控所有电源引脚和通信线路、但与正常运行的器件相比、我无法检测到任何差异。 我们无法确定问题的原因。
对于我们如何解决此问题、或者我们应该将调查重点放在何处、您有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bayram:  

    此类问题通常来自 I2S 线路(BCLK/FSYNC)上的边际时序故障、时钟上的一些微小毛刺脉冲可能会导致奇怪的错误并导致器件卡在某种不正确的状态。  

    我们还可以看到、如果时钟发生动态变化、某些 I2S 主器件上也会发生这些问题。 或者可能是由轻微的信号完整性问题引起的。 在您通过触摸器件的情况下、您可能会向时钟添加少量并联电容、这会影响信号。 引起的

    您能否请参考数据表中的第5.9节、检查是否存在可能违反时序的情况? 您也可以尝试在 I2S 时钟源(BCLK/FSYNC)上添加一个22、33欧姆的小串联电阻

    此致、
    Arthur  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    自动 RATE 检测已激活。 当我在两种状态(正常运行和故障场景)下监测0x11 TDM 时钟检测寄存器时、检测到的值相同:FS_RATE 为16kHz、FS_RATIO 为32。

    我曾尝试禁用 AutoRate 并手动将 FS_RATE 设置为16kHz、但找不到要配置的 FS_RATIO 寄存器。 在这种情况下、我无法播放任何声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bayram:

    您能研究 I2S 时钟吗? 是否存在任何明显的反射或其他显著问题?

    有关 时序要求、请参阅数据表中的第5.9节。  

    您是否具备向 I2S 时钟添加一些小型串联端接或并联电容的配置?

    此致。
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。





    您好、Arthur、

    这是时钟线。 存在一些过冲。 您是否认为这可能是计时失败的原因?


    我将尝试添加串联电阻器并分享结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bayram:  

    这似乎是某种类型的反射。 这是 BCLK? 可能是受频率的影响。

    请尝试添加22或33欧姆的串联电阻、然后查看结果是否更稳定。  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    感谢您的支持。

    在 BCLK 上添加一个串联电阻器可以极大地改善信号边沿。 我非常乐观、问题已经解决。 由于这是随机发生的事件、我需要执行额外的测试来确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bayram:  

    我希望它能起作用! 这些类型的问题调试起来总是有点棘手、因为我们的正常中断/故障报告没有捕获到它们。  

    此致、
    Arthur