This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4890:如果关断引脚经常发生变化、则 LM4819的寿命

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1491271/lm4890-lifetime-of-lm4819-if-shutdown-pin-changes-often

器件型号:LM4890

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户考虑将 LM4890用于他们的新项目。

而且他们必须使用关断引脚进行开关、每天大约超过500次。

它是否会影响 LM4890的寿命? 客户 担心这种操作会造成配件故障。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    所有相关的可靠性信息都包含在" 质量"部分:质量、可靠性和封装数据下载|德州仪器 TI.com

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊凡、

    感谢您的支持。

    我已经检查了您链接的内容、但其中没有包含我提到的信息。

    ->即使我按我所说的使用设备、也可以了解使用寿命是否得到保证? (经常使用关断引脚打开和关闭器件)

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    我认为此器件的启用/禁用被视为正常用例。

    上面包含的内容是这样的。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师