This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242EVM-K:TDM 模式中无声音。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1492049/tad5242evm-k-no-sound-in-tdm-mode

器件型号:TAD5242EVM-K

工具与软件:

USB 音频无法正常工作、没有声音。
用户指南中将显示"USB 音频接口的默认设置为32位帧大小、48kHz 采样率、BCLK 和 FSYNC 比率为256、格式为
多媒体多路复用(TDM)。  我确认了 AC-MB 生成的时钟和数据会输入到 IC、并确认 IC 硬件配置正确。
导致问题的原因是什么?

有关上述情况的更多信息、在目标 TDM 模式下以4.7K Ω 对地短路时没有声音、在 目标 I2S 模式下、仅在 Out1通道对地短路 时产生声音、在  目标 LJ 模式下以22K Ω 对 AVDD 短路时、仅在 Out2通道中产生声音。
我使用1kHz 正弦波对其进行了测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这是硬件控制的器件、因此没有可确保正确设置该器件的寄存器。 只有 AC-MB 板上的 S0和 S1可以选择 USB、而您似乎已经对其进行了设置。

    接下来是设置我们要发送的数据格式。 这通过4.7KOhm 电阻器至 GND 或直接短接至 GND 来完成。

     您选择了4.7KOhm : Target  (slave) TDM 对地短路,因此器件会收到 CLK,您还进一步指明了 BCLK 与 FS 的比率,因此您会按器件的预期提供 CLK。 唯一需要确认的是 进入 DAC 的数据的格式。

    使用以下公式和上述数据、 由于 x256包含32位、因此意味着您有8通道输入。  

    BCK=# of ch* Ch depth * Fsync、  

    MD4-MD5设置还设置 SE 或 Diff 或...(完成所有跳线设置)  

    请确认输入数据具有正确的格式、如 图6-3所示。 目标模式下的 TDM 模式协议时序(MD0对地短路、阻抗为4.7K Ω)。

    请监控示波器上的 FSYN、DIN 和 BCLK、并确保您的输入与图6.3相匹配。 您还可以在 I2S 模式下检查相同内容、并验证输入的格式是否符合预期。

    此致、

    Arash