This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:SCKI 问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1491691/pcm1808-scki-question

器件型号:PCM1808

工具与软件:

您好!

一位客户使用 PCM1808作为主器件。  他们想知道 SCKI 的波形是否如图所示、PCM1808是否可以输出正常的 BCK 和 LRCK?

它们的原始输入为方波、但添加了 RC 并更改为三角波。  请通知

最佳 Rgds、

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanley:

    数据表中描述的 SCKI 信号有特定的时序要求、使用 RC 并使信号变为三角信号可能会导致与此相反的情况。 客户能否确认他们是否能够满足数据表中所述的这些要求?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan