This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5242:TAA5242 x2 TDM4控制器模式连接

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1490908/taa5242-taa5242-x2-tdm4-controller-mode-connection

器件型号:TAA5242

工具与软件:

早上好

在 TDM4主器件(控制器模式)中连接两个 TAA5242芯片的 I2S 信号的方式是什么。

我在数据表中找不到原理图、只有适用于目标模式的图6.2。

我猜想第一个连接到 DSP 的芯片在主模式(CH1/2)下运行、第二个芯片在从模式(CH3/4)下运行、并通过 MD6引脚向第一个芯片提供数据

MCLK 仅连接到第一个芯片的 MD3

LRCK/BLCK 信号可能会连接在芯片之间、但我要确认一下。

大家好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    图6-2是正确的。 菊花链只能用于目标器件、控制器器件只能有一个 TAA5242器件。 该控制器器件将生成 FSYCN 和 BCLK 输出以及 CH3和 CH4数据。 I2S 时钟(无 MCLK)通过相应的 FSYNC 和 BCLK 引脚提供给目标/菊花链器件。 CH3和 CH4数据传送至 MD6。 然后、目标器件将所有4个通道置于 DOUT 通道上。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 您能否检查原理图上的连接情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    MD6和 DOUT 被翻转。 控制器器件的 DOUT 应连接到目标器件的 MD6。 其他所有内容都正确。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么连接会修订后的图中那样吗?

    从从从/目标电路到 DSP 的 TDM4输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    是的、现在正确。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。