This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:输出平衡问题(AD 输入的单次到差分转换)

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1632, OPA1655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1491010/opa1632-output-balance-problem-single-to-dif-conversion-for-ad-inputs

器件型号:OPA1632
Thread 中讨论的其他器件: OPA1655

工具与软件:

您好!

我会从输出得到不同的 p-p 振幅。(请检查红色备注1860与2120mV)

我已检查以下内容:

1) 1)检查并双击所有电阻器-不正确

2) 2)尝试添加单位缓冲器来滤除电路输出-否

3)更改 OPA1632中的 GND 信号输入-输出也按照它们应该做的那样切换了地方:)以及不平衡

4)尝试 Vcom 输入-开路、GND 和 Vref -不正确、对输出增益平衡没有影响

5) 5)删除了1632电容器、不正确

5) 5)从 OPA1632上断开 AD 转换器-无效

与上一级运算放大器输出阻抗是否有某种连接? 对于这一点、误差太大了。 Im 疯狂了,几乎尝试了一切。 至少、很高兴知道我在原型装配中没有弄错。

请分享经验!

此外、是否存在不平衡问题(除 AD 输入范围有所减小之外)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madis、

    我将帮助您了解导致该电路按预期运行的原因。  

    您是否同意 OPA1632的增益设置电阻器应该是什么样的?  我看到输入由 OPA1655驱动;两个输入是否都由 OPA1655驱动?  是否有电阻器有助于设置 FDA 的衰减?

    您能否分享所需的输入和输出电压以便使用 OPA1632进行仿真?

    此致!

    ALEC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、1632和1655之间缺少一个电阻器(存在于原始原理图中)。

    我用 MS Paint 进行了2次更正

    另一个输入 通过1k 电阻接地。

    增益电阻器为1k 和499R。 输入电压约为6V p-p

    我怀疑1655的输出电阻是否发挥了一定的作用... 但应该没有?!?

    有什么想法吗? :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madis、

    是的、我想知道1655年驾驶到1632年的情况也是如此。  感谢您阐明增益电阻器设置。

    让我更深入地了解一下 OPA1632性能、以及输入端的阻抗是否会导致如此大的性能变化。

    如果我们增加或降低 Rf 和 Rg 以保持相同的增益、那么需要加载 OPA1655的电阻器(最初为1k Ω)是否会影响失调电压的幅度。  例如、目前 Rg = 1kOhm、Rf = 499 Ω。  如果将这些电阻加倍 、使 Rg = 2kOhm 且 Rf = 1kOhm、这是否会改变 OPA1632上 OUT+和 OUT-之间的视在偏移?

    此致!

    ALEC