This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1633:OPA1633DGNR

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA552, OPA1633, TINA-TI, JFE150, JFE2140, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1484989/opa1633-opa1633dgnr

器件型号:OPA1633
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TIJFE150、OPA552、 JFE2140、PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

´m、我正在寻找 OPA1633的 PSPICE 模型。 ´s 正在使用 LTSpice,它真的很迫切。 非常感谢您的努力。

BR

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    我们不能直接使用或支持 LTSpice 仿真,因为该仿真器由我们的竞争对手拥有/维护。  但是、我可以提供 PSPICE、PSPICE for TI 和 TINA-TI 仿真器的支持。

    我们确实有适用于 OPA1633的现有 TINA-TI 参考电路;此电路包含 OPA1633放大器、可通过"右键点击"放大器并选择"Enter Macro"来找到 SPICE 信息。  然后、您可以将此信息复制到一个文件中并另存为 PSPICE ".lib"文件。   

    下面是之前在 LTSpice 中使用 TI 模型的 e2e 支持链接: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1034332/pga281-ltspice-simulation-error

    我完成了获取 TINA-TI 模型和创建 PSPICE 文件的过程、我将在这里附上这些文件:

    e2e.ti.com/.../OPA1633_5F00_PSPICE.zip

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、请再次输入您的帮助。 我想使用 OPA552、JFE150和 JFE2140的 TSpice 模型。 我不应该为 OPA552创建一个具有 OPA55x.lib 正确引脚的新符号、但我得到以下错误:注释数量与子电路"OPA55x"的引脚(8)不匹配。 没有变化。 我的 JFE150和 JFE2140有相同的问题。 如果你能帮我就好了。 非常感谢。 BR Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    OPA552在 SPICE 中只有六个建模引脚;您可以查看 TINA-TI 中的 OPA552 SPICE 模型、如上所述。  在定义 SPICE 模型和 SPICE 模型封装/符号时、请确保考虑输入/输出的数量。

    总的来说、如果您想快速验证模型性能、我建议您使用 PSPICE、PSPICE-FOR-TI 和/或 TINA-TI。  如果您需要这些模型在 LTSpice 中工作,您可能需要向 LTSpice 支持团队寻求有关使用 SPICE 语法导入第三方模型的帮助。

    此致!

    ALEC