This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:SHC 审核

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1488636/tlv320aic3109-q1-shc-review

器件型号:TLV320AIC3109-Q1

工具与软件:

嗨团队、

我的客户 Valeo 正在使用6PAIC3109TRHBRQ1进行其项目、您能帮助在下面复查其 SCH 吗? 还请帮助确认它们是否可以将外部 12.288MHz 振荡器用于 MCLK?  谢谢你

e2e.ti.com/.../PHY-814R_2B00_Codec-9103.pdf

此致、

Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是我的注意事项:

    -您需要在1.8V 电源的去耦电容上另外添加一个100nF 电容、而不是其中一个10nF 电容
    -在 AVDD 线路上,您将需要3个1uF 电容器和3个.1uF (100nF)电容器,10uF 电容器很好,过载,所以当前的设置是好的,只要记住这一点
    -单独的模拟接地和数字接地,焊盘也连接到模拟接地。

    12.288MHz MCLK 适合 像48K 或任何其他整数可整数可整数的 WCLK。 它也适用于不可整数整数不可整数的 WCLK、请告诉我所需的 I2S 时钟是什么、我可以确保。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    MCLK 适用于12.288MHz、 比如48K 或任何其他可整数除的 WCLK。 它也适用于不可整数整数不可整数的 WCLK、请告诉我所需的 I2S 时钟是什么、我可以确保。

    I2S CLK 为32kHz。

    此致、

    Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowei:

    对于 WCLK=32kHz、12.288MHz 是一个不错的 MCLK、如果 NCODEC 设置为1.5、则 FS (ref)= 48K、CODEC_CLK 必须为256*FS (ref)、如此处的时钟树所示、该图提供12.288MHz:

    这意味着不需要 PLL、只需设置 Q=2并将输入设置为 CODEC_CLK=CLKDIV_OUT 即可。 CODEC_CLKIN 是使用寄存器0x65设置的、Q 是使用寄存器3设置的(默认为2)、NCODEC 是使用 ADC 和 DAC 的寄存器2设置的。  

    如果您在这方面需要更多帮助、请告诉我!

    此致!
    MIR