This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:如何自动退出保护模式

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1491293/tas6424-q1-how-to-exit-protection-mode-automatically

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户针对其终端客户的请求使用了 TAS6424-Q1进行了一些测试。

它们短接了 TAS6424的输出和 GND、但 TAS6424似乎进入保护模式。

之后、它们打开了输出和 GND。 他们希望 TAS6424自动恢复正常状态、但 TAS6424仍然无法正常工作。

在保护模式后、是否有办法自动恢复正常运行模式?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     如果器件已经进入 PLAY 模式、并且您将其中一个 OUT 短接至 GND、则通常会触发 OC 故障。 OC 故障不会自动恢复。 请仔细阅读数据表、并指导客户在故障条件消除后设置"Clear Fault"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shadow:

    感谢您的支持。

    我阅读了数据表、但是... 有些事情不清楚。

    我发现了0x21的第7位、清除故障。 但在数据表中、清除故障寄存器似乎只能清除\WARN 引脚、而不能清除\FAULT 引脚。

    在第9.3.10.1节中、有任何描述清除故障寄存器的部分。 (仅在9.3.10.2中提供)

    那么、如果我写入1以清除故障寄存器、我是否可以将\FAULT 引脚设置为高电平? 或者有其他方式吗?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     它可以是 FAUTL 引脚。 因为内部故障将通过该寄存器位清除、并且 FAULT 引脚将被释放。