This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684Q1EVM:TAS6684Q1EVM

Guru**** 2612725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1492069/tas6684q1evm-tas6684q1evm

器件型号:TAS6684Q1EVM

工具与软件:

你(们)好、

我正在查找具有跟踪电压的 TAS6684q1设计文件(Altium)。

输出电压范围为20V 至45V。 输出功率大约为300W。

谢谢你。

Mahmoud  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahmoud、您好   

     我将通过电子邮件发送给您