This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251更换模型建议

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TAS5828M, TPA3223, TPA3255, TAS5558, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1492120/tas3251-tas3251-replacement-model-recommendation

器件型号:TAS3251
主题中讨论的其他器件:TPA3223TPA3255、TPA3251、 TAS5558、TAS5828M、

工具与软件:

尊敬的专家:

对于这款产品、客户表示功率放大器需要同时支持固定电阻输出(压入两个固定电阻的扬声器、扬声器的内阻可以是4Ω 或8Ω、希望可以调节功能)和固定电压输出(就像广播系统单声道一样可以连接多个固定电压的扬声器、总功率不会超过功率放大器芯片的最大输出功率)。 固定组输出和恒定电压输出可切换、不可同时使用。 此外、客户还希望同时使用线性输出和扬声器输出、但对于使用同一功率放大器芯片的上述两个推入式扬声器的输出(我的理解是、线性输出和推入式扬声器输出不必是相同的芯片、但客户希望是最好的)、以确保音频质量。 请问功率放大器芯片、继电器和增压器是否有推荐的器件? 此外,该产品分为两种版本,一种是 Lite 版,恒阻输出推喇叭为2*40W,恒压输出的最大功率为80W;另一种是 Plus 版,恒阻输出推喇叭为2*80W,恒压输出的最大功率为160W。 这两个版本希望直接替换功率放大器板即可实现替换、我们希望两个功率放大器板只使用一个 PCB、只需替换功率放大器芯片即可实现。

您是否可以 推荐模拟功率放大器和数字功率放大器器 件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Herbert:

    对于恒压应用、我们提供了 此应用手册 、其中介绍了 TPA3255 (模拟输入)的此类设置。 鉴于恒压应用要求放大器驱动通常具有低阻抗的线圈、由于电流限制较高、这可能是恒压设置的最佳选择。 对于精简版、您可使用 TPA3223或 TPA3251、但它们以前尚未使用此应用进行测试。

    对于数字输入、基本上只能使用 TAS3251。 下一个最佳选择是 TAS5828M、对于此应用来说、它的 PVDD 过低、或者结合了以前从未经过测试的功率级和调制器(例如 TAS5558 + TAS5364)。

    此致、

    Ramsey