This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:数字音量控制问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1487565/tas2563-digital-volume-control-issue

器件型号:TAS2563

工具与软件:

伊凡、您好!

我们观察到、 您在实施热保护后共享的最终 PPC 文件 (CLS0281MAE-L152_TI-010925.ppc3) 存在"数字音量控制"功能的问题。 当 DVC 增益寄存器(BOOK 0第7页寄存器0x10-0x13)发生改变时、扬声器输出音量不会改变。  

但是、我们在使用较旧的 PPC 时没有观察到这一点、也就是在实现热保护(CLS0281MAE-L152_012924.ppc3)之前。

由于这是影响我们测试的关键问题、因此我们非常感谢您的及时支持。

此致、

Sriman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriman:

    我会仔细检查一下、并在周一回到您的身边。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriman:

    调优和音频处理时的增益控制设置 BOOK 0 PAGE 7寄存器0x10-0x13、在更改这些寄存器之前、您应该将器件设置为 SW SHUTDOWN、下面是0dB 的脚本示例、从测试来看、这对于  CLS0281MAE-L152_TI-010925.ppc3正常运行。 也许您会增加增益、但保护和其他设置不会让输出增大。

    w 98 00 00
    w 98 7f 00
    w 98 00 00
    w 98 02 0d 
    w 98 00 00
    w 98 7f 00
    w 98 00 07
    w 98 10 04 00 00 00 
    w 98 00 00
    w 98 7f 00
    w 98 00 00
    w 98 02 00 

    Device Control 处的增益控制用于设置 Book 0 Page 2寄存器0x0c-0x0F、这对于 ROM 模式或调优模式是相同的。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我们尝试以类似的方式更改 DVC 增益、但扬声器输出音量没有变化。 以下是使用我们的音频仪器测量的输出 dBSPL。  

    音频 dsp.bin 增益 dB 相关
    1KHz_signal.wav DSP_0925 -10 86.65
    0 86.6.
    10. 86.4.
    15. 86.3.

    但是、在器件控制(BOOK 0第2页寄存器0x0c-0x0F)中更改播放音量控制会对扬声器输出产生期望的影响。

    即使将设备控制音量设置为-10dB 后、更改 DVC 增益也不会改变扬声器输出(音频播放音量很小、排除了"输出削波"情况)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriman:

    "DVC 增益"是指什么寄存器? 它是否是 簿0页7寄存器0x10-0x13?

    您的实际用途是什么? 是否需要在运行时更改增益? 是否应该使用更加均衡或类似的驱动器增益?

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于 DVC 增益、我是指簿0页7的寄存器0x10-0x13。 我们希望在运行时根据要求使用这些寄存器来设置扬声器的输出音量。 否、我们没有使用来自主机端的任何放大器或驱动器增益。

    此致、

    Sriman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriman:

    我想您要与   CLS0281MAE-LX152_012924.ppc3的快照1进行比较、对吗? 我认为、如果与快照2相比、您会得到与新 PPC3文件相似的结果。

    在我看来、您的 PPC3文件总体增益过高。 几乎所有快照中都有+12dB。 此外、DRC 还具有+12dB 的组成增益、这意味着除非衰减超过大约-24dB、而且测试结果只能低至-10dB、否则您不会看到有意义的增益差异。
    由于保护限制器、输出不会随着增益的增加而进一步增加。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师