This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584Q1EVM:如何设置 PBTL 配置

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6584Q1EVM, TAS6684Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1492760/tas6584q1evm-how-to-set-the-pbtl-configuration

器件型号:TAS6584Q1EVM
主题中讨论的其他器件: TAS6684Q1EVM

工具与软件:

是否有任何关于如何配置  TAS6584Q1EVM 上的 PBTL 的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     请查看随附的文档

    e2e.ti.com/.../6562.TAS6584_5F00_PBTL_5F00_20221018.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 硬件上的任何设置? 因为我按照上面的 PPT 进行操作、但是仍然没有输出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moto:

    如果您在 PPC3中选择2通道 PBTL 选项、它应将通道1和2配置为单个 PBTL 输出、将通道3和4配置为另一个 PBTL 输出。 您可以参阅数据表中的示例应用图。

    另外、如果您使用的 工作电压超过14.4V 或开关频率高于480kHz、请注意。 因此需要肖特基二极管。 TAS6584Q1EVM 上不提供肖特基二极管的封装尺寸、但也可用于 TAS6684Q1EVM。

    此致、
    Luis