This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:故障模式和低阻抗性能

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1492588/lm3886-failure-modes-and-low-impedance-performance

器件型号:LM3886

工具与软件:

您好!

我将 LM3886用于独特场景、其中将其配置为单电源应用电路、其中 V+电源连接到 GND、V-连接到相对于 GND 的-48VDC。 功率放大器在应用中看到的输出阻抗大约为2.5欧姆。 我们使用1.4mF 串联电容而不是4.7mF、该电容馈送到  50W 自定义阻抗匹配电变压器的初级绕组中。 然后、该变压器馈入具有电阻和电容分量的负载。

在某些情况下、我们已在现场看到两种类型的故障。
1) 1)引脚3输出作为故障模式短接至-48VDC。 这种情况似乎更为常见。
2) 引脚3输出作为故障模式短接至 GND。

您能否提供有关这两种故障模式的根本原因是什么、以及如何缓解? 我们看到的输出功率通常介于 25W 和40W 之间。

一个相关的后续问题是、我提到我们测量了2.5欧姆的初级阻抗。 在这些情况下、输入音调频率低于1kHz。
您能否详细介绍一下功率放大器的最大功耗是多少以及如何计算功耗? 从 LM3886数据表中、我注意到图35和36中分别为4欧姆和8欧姆的最大功率耗散信息(作为电源电压的函数)。 低于4欧姆会怎么样? 我在图33中注意到与负载电阻函数关系的最大功率输出信息、但您能否针对放大器本身的最大功率耗散提供类似的细节? 在我描述的情况下、安全范围是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于传统扬声器放大器而言、2.5Ohm 负载似乎很低、因此您在这种放大器规格中看到的大多数数据为4Ohm 或8Ohm。

    也许电流/温度峰值瞬态快于/大于保护能够处理的速度、因此输出晶体管会损坏。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我应该补充一点、我们将这些功率放大器连接到多个阻抗未知的静态负载。 最终结果是、 根据其安装位置和方式、功率放大器本身可以看到负载在大约2欧姆到大约6欧姆之间变化。 我们不会在我们的独特应用中使用经典的电阻式音频负载。 我们的负载主要是电阻性的、但也具有很强的电容分量。

    与对+Vcc 短路的输出相比、您对哪种情况更有可能导致出现故障有任何意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也许这与传动器产生反电动势的方式有关。  我不清楚为什么输出的一侧比另一侧更受损坏。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师