This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:2通道汽车音频放大器- D 类

Guru**** 2587725 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1492906/tas6422-q1-2-channel-automotive-audio-amplifier---classd

器件型号:TAS6422-Q1

工具与软件:

我之所以写信给您、是想了解当前数据表中未提供的有关 TAS6422-Q1音频放大器 IC 的更多信息。  
我们正在考虑在即将到来的项目中使用此 IC、并且需要更多细节来确保它满足我们的要求。 请参阅以下要求  
  1. 失真率应为0.05%或更小- 无法直接从数据表中找到失真率、并且仅给出 THD + N、即0.03%。
  2. 残余噪音0.2mVrms 或更低- 找不到它。 µVRMS、数据表将输出噪声指定为42 μ V
  3. 通道平衡处于±0.5dB 范围内- 数据表中未提供通道平衡信息。
您可以 帮助获取 TAS6422-Q1的上述三个参数吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Basil

     失真率应为0.05%或更低-无法直接从数据表中找到失真率、且仅给出0.03%的 THD + N。

    对于 THD、这应该是相同的。

    Unknown 说:
    残余噪声0.2mVrms 或更低- 找不到它。 µVRMS、数据表将输出噪声指定为42 μ V

    也相同。

    [报价 userid="463094" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1492906/tas6422-q1-2-channel-automotive-audio-amplifier---classd 范围内"]频道结余在±0.5dB 以内- 数据表中未提供频道结余信息。[/QUOT]

    这是增益变化、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你,他的影子。