This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:TAS6584-Q1

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1, TAS6684-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1492829/tas6584-q1-tas6584-q1

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我需要 TAS6584-Q1和 Altium 设计提供的完整数据表。

谢谢你

Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及如何在 LM5123中驱动 TAS6684-Q1的 TRK 引脚模拟-

    该电压介于20V 到45V 之间。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahmoud、您好

     请点击以下链接获取 TAS6584的设计文件。

    https://www.ti.com/drr/opn/TAS6584-Q1-DESIGN

     对于与 LM5123相关的问题、请提出新主题并选择器件 LM5123、这可以帮助您联系他们的团队。