This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:SOIC8上的 PowerPAD?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1632, OPA1633, TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1491861/opa1632-powerpad-on-soic8

器件型号:OPA1632
主题中讨论的其他器件: OPA1633TPA3244

工具与软件:

遗憾的是、数据表不清楚这一点。 Samacsys 说 OPA1632的 SOIC8版本没有电源板。 是这样吗? 提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jürgen

    OPA1632的 D (SOIC8)封装没有电源板/散热焊盘。  可通过数据表末尾的附加封装信息来确认这一点。

    我们还有 OPA1633、如果您的设计可以从这些增加中受益、这款器件还具有升级功能。  这些更改包括更低的功耗、更高的电源电压和更低的噪声。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     非常感谢您的澄清。 我还会提出另一个问题、OPA1632的增益是否可以低于0dB、但最好将其转入新的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jürgen

    我很高兴为您解答其他问题。  您可以在此处提出新问题/相关问题或添加到您的问题中。  我不会在这里回答,直到你确认,如果你要单独问.

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果我们 在该主题中看到一些不同的主题都无关紧要、我将在此处问:OPA1632可以提供负增益、例如使用输入电阻器1k、反馈电阻器470欧姆? 我目前正在设计 D 类放大器、而 TPA3244的增益太大、无法满足我所需的输出功率需求和输入电压。 因此、为了保持低噪声、我希望输入放大器具有大约-6dB 的增益。

    PS:我看不出为什么这不应该是可能的原因,要确定...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jürgen

    我们当然可以在这里讨论!  与差分放大器(差分放大器->用于从单端到差分的两个运算放大器)相比、全差分放大器在电路构建中提供的主要优势之一是能够具有反相(负)增益。  FDA 非常允许使用衰减、这鼓励使用 FDA。  对于 OPA1632、使用电阻器匹配指南将会很有帮助。  您可能注意到、Rg 值通常约为370-410欧姆、保持相当恒定、同时 Rf (反馈电阻器)值发生了变化。

    为了实现衰减(负增益)、您应该考虑一个350-500欧姆范围内的 Rg 电阻器。  您还可以使用更大的电阻器(例如1kOhm)、但请参阅电阻器匹配指南、了解如何计算 Rg 和 Rf 对 FDA 的低输入阻抗产生的影响。

    设置 Rg 和 Rf 的好部分是,你总是可以改变和调节这些电阻器.  负增益对于 FDA 的正确使用是完全可以接受的。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    首先,非常感谢您到目前为止的帮助!

    我也可以分享我的设计、我所有的设计都是开源的。 你们中的一些人可能会发现一些 FDA 设计初学者错误。

    先决条件:
    -不幸的是,我打算使用的声卡有单端输出,如果我不在前端使用差动放大器,会导致接地回路的噪声注入。
    -声卡可能不喜欢 SE 负载阻抗<1k ,所以我可能卡在1k Rg。 将在接下来的几天通过回送测量(使用不同的负载电阻)对此进行确认。 可能采用的另一种方法是在前面使用同相高输入阻抗缓冲器、但这也会增加复杂性、我希望避免这种复杂性。
    -我 计划用22R 电阻器将 Cinch "接地"输入耦合到电路接地,使 SE 输入"接地"线路上的电流降低。 此外、我在它们之间使用两个22R 电阻器和一个电容器(33nF)作为输入 EMI 滤波器。 到目前为止是否有异议?
    - OPA1632输出通过10U 薄膜耦合电容器进入 TPA3244的输入。 我可以使用 TPA3244的1/2 AVDD 处的 VOCM 引脚、但这将需要单独的缓冲放大器。 我想让事情变得简单一些。

    以下是四个输入部分之一的原理图(这是具有2个 TPA3244和4个 OPA1632的4通道放大器):

    由于董事会 正在花他们的时间审查我的布局,我认为我可能也可以张贴在这里,而不仅仅是依赖于我的经验。 到目前为止、我设计了很多运算放大器电路、但绝不使用 FDA。

    以下是物理设计的预览:

    如果有人想查看我的 PCB 设计、可以在此处找到完整的 kicad 项目:
    https://gitlab.com/t-5/4ch-classd-amp

    期待您的回答/建议!