This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:未检测到 SPDIF 输出

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1492246/pcm9211-spdif-output-is-not-detected

器件型号:PCM9211

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户现在在他们自己的 PCB 上测试 PCM9211。 基本原理图如下所示;

1. I2S 输入 :

RXIN5/ABCKI0 - dsp_host_bck

RXIN6/ALRCKI0 - DSP_HOST_LRCK

RXIN7/ADIN0 - DSP_HOST_SD0

2. SPDIF 输出:

MPO0

3.寄存器设置:将0x33设置为地址0x60

TXSSRC[2:0]:DIT 系统时钟源选择              - 011:AUXIN0

TXPSRC[2:0]:DIT 位时钟、LR 时钟、数据源选择- 011:AUXIN0

4. I2S 数据格式:

BCK 2.8225MHz

LRCK 44.1kHz

问题是:未检测到 SPDIF 输出。

它们将0x03设置为地址0x60、然后检测到 SPDIF 输出并检查 PLL 锁定连接的外部放大器、但未检测到声音。

他们怀疑 SCK 未连接 RXIN4/ASCKI0、因此他们认为某些设置应该不同。

您能否指导我调试这种情况? 为了方便起见、我在3个月前附上了原理图审阅主题。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1455951/pcm9211-please-review-the-schematic-of-pcm9211/5585210#5585210

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    通过介绍、我认为 以下  情况正在发生:   在从模式下、 它们必须 按照 表7-10提供 SCK。 典型音频采样、BCK 和 SCK 频率

    当他们为寄存器 H60写入0x33时, DIT SCK 源被分配为来自 AUX 输入,他们需要提供 SCK。 但对于0x03 、DIT SCK 选择是自动的、它似乎正在使用 ADC SCK。   

    此外、如果他们看到 SPDIF 输出-但外部放大器后没有声音、那么我会将已知良好的 S/PDIF 信号直接发送到外部放大器并查看是否有 声音(通过这样做、他们会验证问题是否是  输出的生成格式)。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的支持。

    客户表示通过提供 SCK 检查了输出声音。 (使用导线修改客户的 PCB。)

    他们仍然有一个问题;

    是否有办法检查输出声音不提供外部 SCK、而只是内部使 SCK (PCM9211本身)?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:

    第7.3.8.5.3节 说明了 在正常 ADC 操作期间、系统时钟(SCK)源自 PCM9211 (即 振荡器电路 SCK)。  由于 PCM 数据(SCK、BCK、LRCK 和 Data)直接路由到 MPIO_C、 我 认为您可以使用此 SCK 并将其作为外部 SCK 反馈回。  

    板载 PLL 可生成与输入双相信号同步的系统时钟。  从 PLL 生成的系统时钟可被设定为输入 S/PDIF 频率的固定倍。 寄存器30h/PSCK[2:0]可将输出时钟配置为128fS、256fS 或512fS。

    如果您不想自行提供外部 SCK、则 选项有限。

    此致、

    Arash