This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:Tina TI 仿真错误

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1491137/lm3886-tina-ti-simulation-error

器件型号:LM3886

e2e.ti.com/.../LM3886_5F00_Simple.TSC

工具与软件:

我根据 TINA TI 中的 LM3886数据表创建了一个简单的原理图。 电气规则检查为我提供错误消息:

TLD pin: INP does not match any pin of the macro component. {LM3886}. 

LM3886符号处只有六个引脚、均连接在原理图中。  

VIN、VIP、VDD、VSS、MUTE 和 VOUT。

引脚 INP 在哪里?如何连接?

请查看屏幕截图和随附的*。tsc -文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald:

    我将查看您的描述、并在本周晚些时候回来提供进一步的评论。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan 大家好、LM3886仿真有什么新消息吗?

    此致
    Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我们没有时间查看这个。 我明天会尽量花些时间来讨论。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师