This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:I2C 和 I2S

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5120, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1494307/tlv320adc5120-i2c-and-i2s

器件型号:TLV320ADC5120
主题中讨论的其他器件: PUREPATHCONSOLE

工具与软件:

大家好、TI 团队、ñ ol

在新的音频应用中使用 TLV320ADC5120。 TI 是否提供 I2C 和 I2S 配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、  

    您可以在各种应用手册中找到 i2c 脚本以帮助快速入门独特用例;有关这些脚本、请参阅链接到产品页面的 TI.com。

    您还可以下载 PurePathConsole 3、其中有预设脚本、用户可以使用它来快速评估 EVM。 在此 GUI 中、您还可以将自定义寄存器设置导出到.h 或.cfg 文件中。