This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:评估软件无法检测到我的评估板

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1494258/tlv320aic3120evm-u-the-evaluation-software-will-not-detect-my-eval-board

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U

工具与软件:

我遇到与上一篇文章相同的问题。 EVAL 板无法使用软件。

PC 正在检测器件

我已将 下载的文件 SLAC366解压到 C 驱动器位置 C :\ti\codecControl

1) 1)我 以管理员身份运行 CodecControl.exe 这没有任何效果。

2) 2)我已卸载设备。

我无法启动所有应用程序、因为它只是在没有安装程序的情况下运行。

3) 我运行的是 Windows 11、D1&D2都稳定亮起。 当我部分移除 USB A 以断开数据连接时、D1将熄灭。

我的流程是从零开始。

1)以 admin 身份启动 CodecControl。 我会看到一个黑灰屏。

2)将 USB 插入我的电脑。 我看到了一个 bing、器件再次显示在器件管理器中。 CodecControl 保持灰色和空白。

此时、我之前运行仿真、因为没有发生任何情况、但我意识到、现在这只是一个仿真...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    我在几台不同的 PC 上尝试过这种方法、并始终找到您所描述的内容。 GUI 在当前状态下与 Windows 11不兼容、但在 Windows 10中运行良好。 很抱歉给您带来不便。 我将向我们的软件团队提出这个问题、以研究修复方法。

    此致、
    Jeff McPherson