This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:使用失调电压 AGND

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1494210/ts3a227e-using-with-an-offset-agnd

器件型号:TS3A227E

工具与软件:

您好!

我的音频解码器(具有内置耳机放大器的播放器芯片)为放大器输出提供缓冲接地基准(L 和 R 输出端的直流偏置以及匹配的 CBUF)。 电平大约为1.2V。

通过查看数据表(包括绝对最大值)、我不明白为什么我不能通过将基准 CBUF 连接 到 AGND 来将 TS3A227E 与该编解码器配合使用、前提是将芯片设置为 FM 模式(断开耗尽型 FET) 会保持高阻抗状态 (因此、在连接时、应避免通过耳机将偏置的 L 和 R 信号驱动到系统 GND):

  1. 1.2V 在 AGND 的绝对最大值定义的范围内
  2. 我可以将麦克风偏置以模拟 GND 为基准(我实际上不需要麦克风、但想要芯片的按钮检测功能)
  3. 按钮检测根据数据表、ADC 测量值似乎是差分的
  4. 任何线路都不会超过芯片规定的限值
  5. 检测似乎只执行不应取决于系统 GND 的差分测量、如以下所述: https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1009226/faq-how-do-the-autonomous-audio-accessory-detection-configuration-switch-ic-s-from-ti-ts3a225e-ts3a226ae-and-ts3a227e-detect-audio-accessory-type
    1. 此外、我可以在检测期间为 AGND 提供系统 GND

问题:

1.在检测算法中是否有我漏掉的假设,这会排除按键检测,甚至在这种状态下进行基本操作?

...是的,这是主要的问题,我看不到任何其他.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要明确的是、我知道这在 EVK 上是不可能的、因为有 AGND 硬连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、你好、

    根据您的调查结果和产品说明书信息、我认为您的应用没有问题。

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我  

    此致、

    Kameron